This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20851的读/写数据闪存命令

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182783/read-write-to-data-flash-command-for-bq20851

主题中讨论的其他器件:BQ2083

我在文档中看到用于操作寄存器的所有 SMBus 命令:

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq2085-v1p3.pdf

但我不知道在哪里可以找到读取/写入数据闪存的命令。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 bq2083的文档中找到了有效的解决方案:

    主机 IRQ

    读取数据闪存是一个两步过程:

    1. 使用 SMBus 写入字协议、使用命令代码0x51并让 LSB 数据字节成为闪存位置的地址。 MSB 数据字节设置为0。

    2. 使用 SMBus 读取字协议、使用命令代码0x52来检索数据。

    写入

    使用 SMBus 写入字协议、使用命令代码0x50。 将闪存位置的地址放入数据字的 LS 字节中。 将要写入的数据放入 MS 字节数据字中。