This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404A

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182792/ucc256404-ucc256404a

器件型号:UCC256404

大家好、

我们希望使用 UCC256404A 设计 LLC 转换器。 我们的输入为220VAC、400W 时的输出为24V。 我们开始在标称电压的一半处进行测试。(输入:110VAC、输出:12V、输出功率:100W)。 我添加了原理图文件和计算文档。 首先、我们在空载和轻负载下实现了输出调节。(12V 时约为1A)。 但是、在较高负载下、转换器不会唤醒。 经过几次测试、我们已开始刻录高侧输出驱动器。(HS 和 HO 引脚会短路。) 您对此应用有什么建议或建议吗?

此致、

Semih Şen

e2e.ti.com/.../6406.SCHMATICS.PDFe2e.ti.com/.../2630.UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在 UCC256404上发布查询。 我们的 LLC 产品专家将在圣诞节假期后的本周晚些时候回复您的问题。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否将一个串联电阻器与 D6连接、从而在 LO 每次打开时限制自举电容器充电电流。

    此外、您能否确定在更高负载期间触发的故障。  

    有关控制器的调试、请参阅以下应用手册的第3节:

    《UCC25640x LLC 谐振控制器特性简介概述和启动指南》(TI.com)

    此致

    曼尼甘塔 P