大家好、
我们希望使用 UCC256404A 设计 LLC 转换器。 我们的输入为220VAC、400W 时的输出为24V。 我们开始在标称电压的一半处进行测试。(输入:110VAC、输出:12V、输出功率:100W)。 我添加了原理图文件和计算文档。 首先、我们在空载和轻负载下实现了输出调节。(12V 时约为1A)。 但是、在较高负载下、转换器不会唤醒。 经过几次测试、我们已开始刻录高侧输出驱动器。(HS 和 HO 引脚会短路。) 您对此应用有什么建议或建议吗?
此致、
Semih Şen
e2e.ti.com/.../6406.SCHMATICS.PDFe2e.ti.com/.../2630.UCC25640x-Design-Calculator-Rev4.0.xlsx