This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:可支持多路?输出

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182804/lm5180-can-support-multiple-output

器件型号:LM5180

各位专家、您好!  

客户希望使用 LM5180生成多个输出、如下图所示。

我是否可以询问图片中的12V 电压是否可以在数据表中实现1.5%的精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    LM5180可以支持多轨,但在感应主绕组电压时,12V 0.3A 轨调节将受到其他两轨负载的影响。 它还与变压器的漏电感和每个电源轨上增加的虚拟负载有关。 因此很难预测,但要满足+-1.5%的规定将是一项挑战。

    谢谢