This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB546A-DCI:是否可以将 AUX-SBU 开关用于其他差分信号?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB546A-DCI, TPD6S300A, TUSB546-DCI, TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182125/tusb546a-dci-is-it-possible-to-use-aux-sbu-switch-for-other-differential-signals

器件型号:TUSB546A-DCI
主题中讨论的其他器件: TPD6S300ATUSB546-DCITMUXHS221

您好!

我们正在 其中一个项目中使用 TUSB546A-DCI。 是否可以独立于 HPD 信号使用 AUX-SBU 开关?

我们希望将 AUX-SBU 开关用于   具有+1V - 1V 电平和100MHz 频率的不同差分信号。

因此、根据带宽和电压电平、开关必须能够正常工作、并且在 USB 配置中也不会被禁用。

此外、我们使用 TPD6S300A 作为端口保护器、SBU 引脚通过 IC。 我们如何确定  TPD6S300A 的带宽? 它可以处理100MHz 信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞利姆:

      辅助 SBU 通道用于信号非常慢的信号、 频率低于10MHz。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢你的答复。 因此、我需要使用 TS3USBCA420等分立式多路复用 器。 您是否认为 TUSB546-DCI 在不使用 aux-SBU 多路复用器/开关的情况下仍然可用?

     SBU 引脚的 TPD6S300A 带宽如何?

    此致、

    Selim Coskun Guler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3USBCA420 仅用于 AUX/SMU 多路复用、您是否需要 USB 转接驱动器?

    您需要提交另一个仅 适用于 TPD6S300A 的 TT ,它来自另一个 BU。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要、当不使用 Display 端口时、我只想向 SBU 引脚发送100Mhz 信号。 否则 AUX 将连接到 SBU。 那么、我不必使用 TUSB546的 AUX-SBU 开关、对吧? 我可以 将 TS3USBCA420用于 AUX-SBU 多路复用器或 TUSB546?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您仍然需要用于 DP 信号的 TUSB546和用于 SBU/100Mhz 信号的多路复用器。  

    MU 可以是 TS3USBCA420或 TMUXHS221。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复和 Brian 的建议。 我仍然需要使用  TMUXHS221穿过引脚。   TS3USBCA420将是更合适的解决方案。