This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:来自设计电子表格工具的 OVP 和 VDD

Guru**** 2386300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182770/ucc28742-ovp-and-vdd-from-design-spreadsheet-tool

器件型号:UCC28742

大家好、我对设计电子表格中的默认示例有几个问题

问题1

 在设计计算  器中、过压阈值为 VOUT_OVPnom = 5.3V、VOUT_OVPmin = 5.023V (计算单元 C191)。  

VOUT_CV = 5V、VOUTripple = 50 mVp-p (电池 C163)。  这意味着最大输出电压为5.025V (不考虑电压调节误差等其他容差)。

因此、根据设计、最坏情况 Vout 已经超过 VOUT_OVPmin。  我们是否应该在正常运行期间将最小 OVP 阈值设计为高于最大 Vout?

问题2.

VDD 引脚上是否有一个内部电压钳位来限制通过 RTRICK 从 VBULK 到 VDD 的启动充电期间的电压

开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    问题1. 是的、您回答正确。 最小 OVP 需要设计为大于 Vout (具有最大纹波)。 您可以尝试稍微减小 Rvs2电阻器以实现这一点。

    问题2. Vdd 引脚上没有内部电压钳位。 您可能需要在外部添加它、并根据 Vdd 电压选择齐纳钳位。 启动受以下公式控制、是(RSTR、CDD、tstr、Istart)的函数

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢你

    此致、

    Harish