尊敬的 TI 先生
大家好、我有关于 UCC28180的问题。
问题1. 如何开始生成 PWM 信号?
假设一开始 Rsense 中没有电流流动。
也就是说、Isense = 0。
那么-2.5x 放大器输出也是0v。
由于 GMI 放大器具有0v 输入、因此输出电流为0A。
然后、ICOMP 电压为0v、因此 ICOMPP = 1、而通过 or4、FAULT = 1。
右下角 SW 因故障而开启
对于 M1M2发生器电路、当 VCOMP = 0v、M1 = 0.068x 且 M2 = 0[v/us]时。
由于 GMI 输入仍然为0v、ICOMP=0.068*0v[A]、我认为 ICOMPP 不会很快被释放。
如果有任何错误、请告知我们。
问题2. 有关 M1和 M2生成电路的说明
在第30页的等式78中、M1和 M2的乘积与输出电流、输出电压、输入电压和开关频率有关。
另一方面、在第31页的等式81至84中、M1表示为 Vcomp 的函数。
此外、在等式86至88中、M2也表示为 Vcomp 的函数。
顺便说一下、当误差放大器相对于误差放大器与5V 平衡的点使用 GMV 放大器从目标值中增加或减去 VCOMP 电压时、会生成 Vcomp。
Vcomp 是通过使用 GMV 放大器从目标值加减 Vcomp 电压来生成的。
从这个流程中、我觉得 Vcomp 电压与 Iout、Vout、Vin 和开关频率没有直接关系。
请告诉我、您的等式78是什么意思。
请这样做。
感谢您的支持。