This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:内部基准电压规格是多少?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1183023/lmz31710-what-s-the-spec-of-internal-reference

器件型号:LMZ31710

大家好、

我是否 可以知道内部基准的电压范围?  

谢谢!
Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、

    LMZ31710中内部基准的电压在   整个工作温度范围内处于0.594V 至0.606V 的范围内。
     在室温下和室温附近时、电压范围要小得多。

    此致、

    Yitzhak Bolurian