This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:亮度为50%时屏幕晃动

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182344/tps61196-shaky-screen-at-50-brightness

器件型号:TPS61196

您好!

客户正在将 TPS61196用于 LCD 背光。

生产后、屏幕在50%亮度测试中震动。

100次生产中出现一到两次:如果更改 TPS61196、屏幕抖动将消失。

您能给我提供有关随附原理图的建议吗?

e2e.ti.com/.../Sechmatic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有输出电压、LED 电流或电感器电流等波形?

    您能否澄清一下"50%亮度测试"、我理解这是使用50%占空比 PWM 来控制 LED 亮度、这是正确的吗? 如果是、客户是否尝试过更高占空比的 PWM、例如80%、屏幕是否会再次击穿?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Patrick:

    很抱歉耽误你的答复。

    当我收到客户的回复时、我会更新它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没关系。 我将等待您的回复。

    BR

    Patrick