This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:电流感测电阻值、LM5122双相设计的电流限制

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182470/lm5122-current-sense-resistor-value-current-limitation-for-lm5122-dual-phase-design

器件型号:LM5122

在 LM5122双相设计中,我计算出(IPEAK)线圈电流为28.125A (对于8安培单相),因此选择 的电流感应电阻为2.2m Ω。   如果计算两相的电流值(IPEAK)在双相计算得出的电流值(IPEAK)乘以2吗?   另一个问题是主器件和从器件部分的起始优先级到底是多少? 主器件首先启动、然后是从器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 使用双相配置时、您是否计划总共使用8A 电流? 当您提到主设备和从设备的优先级时,您的意思是启动是什么样子,还是其他什么? 我们期待您的回复。  

    此致、  

    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我要问的问题是。 对于 LM5122、电流感应电阻器控制输入电流并根据情况对其进行限制。 假设我们从两相系统中的输入消耗10安培电流。 因此、主器件将消耗5安培电流、从器件将消耗5安培电流并提供给输出。 在计算电流感应电阻器的值时、我应该为每个相位输入放置一个电流感应电阻器以限制5安培、还是应该为每个相位放置一个10安培的限流电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。 感测电阻的大小与每个相位提供的电流有关(即、如果从主器件汲取的电流为5A、则需要以5A 为基准计算感测电阻)。 请告诉我们是否需要进一步的支持。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。但是、我为每个部分消耗8安培、因此 主输入和从输入总共消耗16安培。 如果我不将单相的 RDS 电阻设置为16安培及以上、则转换器不工作。 起初,我怀疑只有师父才会工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的留言。 我们将审查您的反馈、并尽快回复您。  

    此致、

    Em