请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2061C 大家好、TI 支持团队
TPS2061CDBVR 产品的 FLT 引脚和 EN 引脚能否一起使用?
在内部、我认为如果 FLT 引脚连接到 GND、这不会是问题。
但是、如果存在内部电阻、是否可以计算并应用电阻值的低电平?
很难确认、因为数据表中未描述内部块的详细信息。

如果您按上述方式配置电路、请检查是否存在任何问题。
请回复。
谢谢。
此致、
mj