This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:ILM 引脚对地短路不会关断器件

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182944/tps25947-ilm-pin-shorted-to-gnd-does-not-shutdown-the-device

器件型号:TPS25947

各位专家:

向 CX 寻求您对此问题的帮助:

表8-3. 此数据表的故障摘要显示,当“ILM 引脚对地短路”时,器件将关断。

但是、当我将该引脚接地时、器件仍在运行。 为什么会发生什么情况? 如何解决此问题?

谢谢!

在我的设计中、RILM 值为1.5k (2A ILIM)、当我短接 ILM 引脚时、输出大约为5mA。
我想将 LIM 引脚连接到 MCU GPIO、该 GPIO 可能输出低电平逻辑电压以生成可锁存故障。 这 是可行的吗?

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    电流必须高于突出显示的阈值才能使器件跳闸。

    客户为什么要将 ILIM 引脚连接到 GPIO?  

    此致

    Kunal Goel