This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754 PoE 输入电压

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, PMP10288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618645/tps23754-tps23754-poe-input-voltage

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: PMP10288

您好~ TI 专家

我已经使用 TPS23754测试了电路板。 和造形与参考设计 PMP10288相同。

如果输入了辅助电压、则它 正在工作 、但  在施加 PoE 输入时不工作。 无输出电压、无开关。

您能告诉我 PoE 输入的检查点吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    如果您没有从 PoE 输入获取电源、我将首先检查检测。 此外、在检测期间、确保您的负载不会过大(消耗的电流过大)。

    您能否在应用 PoE 输入时获取启动波形? 请参阅数据表的"7.4.1.2 PoE 启动序列"部分、SLVS885H。

    谢谢、
    Thomas A.