This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:当反向偏置时、LMR14050的行为是什么?

Guru**** 2603475 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618671/lmr14050-what-is-the-behavior-of-lmr14050-when-reverse-biased

器件型号:LMR14050

数据表未指定 LMR14050在反向偏置时的作用:输出电压为5V、输入电压为断开连接/浮动。

我猜它的行为就像一个 MOSFET 体二极管--这是一个安全的假设吗? 如果是、该二极管的 VF 压降是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN 和 SW 之间有一个二极管、即 VIN 上的阴极。  这实际上是一个寄生器件、而不仅仅是一个"二极管"。

    这意味着在任何情况下都不应将其正向偏置。  因为这会打开寄生电容

    可能导致意外行为和/或损坏器件的器件。  遗憾的是、这种行为通常不会发生

    因此我们不能说什么电流水平可能是一个问题;我们只能建议该二极管不应该出现问题

    在断电情况下会发生正向偏置。