请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65530 主题中讨论的其他器件:BQ24196、
尝试让 TPS65530充满活力。 它由 BQ24196驱动、因此 VSYS 为3.3-4.3V (4.3V 标称值)。 看起来好像我没有进入 PWM 模式、大约1mSec 后、我注意到控制 FBG7/8的 MOSFET 关闭、迫使 FB 进入 PS 轨。 数据表中没有提到 FBG7/8的功能或控制方式、因此我不知道为什么会发生这种情况。
我随附了我的实施、并提供了可能有用的范围捕获。