This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5017:非隔离式直流/直流论坛

Guru**** 2392385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618344/webench-tools-lm5017-non-isolated-dc-dc-forum

器件型号:LM5017

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 David:

我们已在您的回复之前进行了以下修改

1) 1)电容 Cin 2.2uF/150V、而不是33uF

2) 2) C23电容3.3uF/1KV、而不是33nF

高达48V 的输入电压 IC 工作、但随着输入电压从48V 增加到60V、IC 烧坏。

我将发送经修改的原理图和输入电流 waveform.e2e.ti.com/.../IC-LM5017-2.2uF.pdf

我们将根据您的建议在明天进行修改、并向您发送反馈。

 e2e.ti.com/.../IC-LM5017-2.2uF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Ravi、

    请在48V IN 时拍摄器件开关节点和 GND 的示波器截图吗?

    我想知道您的设计是否稳定、以及您在最后但同样重要的是开关节点处的电压摆幅是多少?

    谢谢你。

    此致、

    David Baba。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们根据您的建议实施了电路。 我将在图像文件中发送它的详细信息。

    静态电流 极高(2-3A)

    您能否向我们发送经测试的原理图、其中最小输入电压为84V、最大输入电压为90V、输出电压为12V、输出电流为500mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

     

    请参阅以下 EVM 用户指南链接、这是一个高达100V 输入电压的10V 输出测试。

     

    我仍然不清楚您正在测量什么?   但是、我认为在这种情况下电压测量更有用吗?  您能否测量开关节点?  这是电感器的器件侧。  

     

    谢谢你。

     

    请注意、

     

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    上述帖子被错误地发布。 我在新帖子中更新了开关节点波形、请参阅更新的新帖子。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否澄清一下您的意思;上面的波形是开关节点?

    谢谢。

    此致、

    David。