This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:用于 LED 驱动器的扼流 IC、在模拟调光时具有良好的调光比。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618469/tps92640-choise-ic-for-led-driver-with-good-dimming-ratio-on-analog-dimming

器件型号:TPS92640

您好!

用于模拟调光模式的 LED 驱动器设计:

V 电源12-48V

最大 LED 电流250,350、500、700、1000、1200mA (由开关选择)

通过模拟模式调光0-100%(将 PWM 转换为模拟)

LED 数量1-12

您可以为此推荐什么 IC?

目前、我在 TPS92640上工作、但现在出现了一些缺货情况、预计到明年还会有交货时间。 该芯片是否会稳定生产、或者我需要选择另一个芯片?

此致、

安德烈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrey、

    该器件在模拟调光范围和精度方面是最佳选择、因此是一个不错的选择。 但是、我无法确定生产问题。 我怀疑它应该是稳定的、因为它是一种常见的器件。 但最好联系授权经销商或当地的 TI 销售办事处。 如果他们意识到潜在需求、他们应该能够帮助将该信息传递给晶圆厂、并帮助确保可用性。

    此致、

    克林特