This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:电池指示灯

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616159/bq24172-battery-indication-led

器件型号:BQ24172

你(们)好

我注意到  、当充电器完成充电后、将电池充电至我设计的最大电压(12v)

系统时的电流消耗   

充电器"感觉"电池已满、充电器需要几分钟的时间

在 电池电量耗尽之前,一直保持未充电状态。

充电器认为电池未充电的原因是什么

有什么想法吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asher、

    电池最初完成充电时的电压是多少? 快速充电电流设置是多少(终止是此设置的10%)?

    我认为充电器和电池单元端接处的 IR 压降太大。 充电完成后、电池电压仍高于再充电阈值、但低于终止电流阈值。 当您关闭-打开系统时、您会重新初始化充电周期、因此它将检测到在达到终止电流之前、它仍需要进行更多的充电。

    此致、
    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Steven

    当我写入充电器停止充电的电压为12伏。我的最快充电电流为1安。

    充电器在12伏时停止。

    我注意到、当充电 LED 指示灯熄灭时、电流为 快速充电(1A)的10%

    我的问题 是 -充电电流是否是停止充电以 充电的唯一条件?

     或  电池电压(如 FB 引脚所示) 、且充电电流必须为

    "正确"限制、以停止充电?

    电池和充电器之间的长度为22cm/22#

    这种长度的 INFLUNCE 是否是充电器的 BEHAVER?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Asher、

    停止充电的唯一条件是充电电流达到终止电流阈值。 还有其他故障条件、例如第9.3.9节中提到的故障。 对于正常充电周期、唯一的条件是终止电流。

    电池可能在插座和插座之间放电了一段时间。 此外、充电周期的恒压区域需要更长时间才能完成。 要重新启动充电周期、电池电压必须低于 VRECHG、但如果您重新插入适配器、情况并非如此、因为它基本上会在适配器插入时开始新的充电周期。 当您重新加载时、如果充电电流不低于终止电流、则充电电流将需要一段时间才能达到终止电流。

    您应该尽量缩短电池和充电器之间的时间、以便更快地充电。 它们之间的 IR 压降越小越好。

    此致、
    Steven