This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60500:如何标注前馈电容的尺寸?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60500, CC2560B, TPS82740A, TPS62743, TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618255/tps60500-how-to-dimension-the-feed-forward-capacitance

器件型号:TPS60500
主题中讨论的其他器件: CC2560BTPS82740ATPS62743TPS62740

如何测量 TPS60500的前馈(ff)电容?

给出了两个前馈电容值完全不同的示例:

是否有关于如何计算前馈电容值的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常针对每个特定电路对 CFF 进行调优。

    这是一个很旧的器件。 您需要什么输入电压、输出电压和输出电流? 您是否需要进行动态电压调节?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Chris Glaser "]通常会针对每个特定电路调整 CFF。

    如果我有时间分析稳压器环路并对其进行调优....

    [引用 user="Chris Glaser "]这是一款相当旧的器件。

    这是个坏消息、只是在进行新设计。 对其寿命有什么影响? 需要10年(销售)+ 10年(备件)。

    [引用用户="Chris Glaser">您需要什么 Vin、Vout 和 Iout? 您是否需要进行动态电压调节?[/quot]

    VIN=3.2V、Vout=1.84V、Iout_max=150mA、无动态电压调节。

    根据 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC256x_System_Design_Guide#Power_Supply、峰值电流为150mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、可以使用此电荷泵、但其效率低于标准降压转换器、尤其是在这种无线电的一些极轻负载下。

    通常使用 TPS6274x 器件。 TPS62740采用 QFN 封装、TPS62743/6/8采用 WCSP 封装。 TPS82740A 是一款超小型模块。

    您的3.2V 稳压电压还是通过电池(2x AA?)供电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Chris Glaser "]是的,可以使用此电荷泵,但它的效率低于标准降压转换器,特别是在这种无线电的一些超轻负载下。

    我们必须保持较低的效率、但请参阅下面的内容。

    [引用 user="Chris Glaser ">通常使用 TPS6274x 器件。 TPS62740 采用 QFN 封装、 TPS62743/6/8采用 WCSP 封装。 TPS82740A 是一款超小型模块。

    您的3.2V 稳压电压还是由电池(2x AA?)供电?

    电源是来自 AA 电池的本质安全(ATEX)电源。

    由于空间有限、我们无法再节省任何电感、因此我们无法添加所需的齐纳大律师来分流额外的电感。

    我当前工作的设置如下:

    LDO 使1.8V 电源保持充电状态、并将电荷泵初始启动电流保持在低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、感谢您详细介绍应用。

    是的、这应该起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何关于前馈电容值的建议-经验法则?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、10pF 值与 D/S 匹配、将起作用。