This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq34z100-G1:SRN 和 SRP 引脚

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618374/bq34z100-g1-srn-and-srp-pins

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

问题1 -数据表图14中显示的 bq34z100-G1简化实现方案是 bq34z100-G1作为电池组的一部分。

在我的系统中、我已经有一个电池组、其中包含电池和所有保护电路、因此我只能看到正负极端子

我认为在我的系统中、我应该连接 SRP/SRN 引脚、如所附文件"FuelGaugeConnection-201708161342.pdf"中所示。 我将 SRN 接地、因为如果 SRP 接地、电流将不正确。 数据表的图14显示了连接到接地端的 SRP、这在我的系统中不起作用。

将 SRN 接地有任何问题?

e2e.ti.com/.../FuelGaugeConnection_2D00_201708161342.pdf

问题2 -实际上、我连接的 SRN/SRP 与我在上面显示的情况相反。 我相信这款器件不会损坏、但它会将充电视为放电、反之亦然。 是否有任何方法可以"修复"这是软件? 比如使用反向符号对内容进行编程?

问题3 -在这些论坛中、我看到了有关更新 bq34z100-G1中固件的问题。 我在数据表中没有看到这方面的任何信息。 这是我应该设计的、如果是、我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.和2. 将 SRN 接地不可避免地意味着您的电流极性将被交换。 电荷将为负、放电将为正。 尽管您的电池组具有保护电路、但我看不到它与数据表中的电路有何不同。 您应该将 SRP 接地、
    3.您可以使用 srec 或 flashstream 文件更新固件。 请参阅以下链接并查看器件的 EVM 用户指南。

    www.ti.com/.../slua790.pdf


    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这三个问题是分开的。 我将尝试澄清问题。

    问题1 -我附加了一个新文件"FuelGaugeConnection-201708161805.pdf"、其中显示我希望连接事物的方式不会改变极性。

    e2e.ti.com/.../FuelGaugeConnection_2D00_201708161805.pdf

    问题2 -我弄糊涂了、用电路板做了与问题1中显示的情况相反的连接。 那么、我仍然有一个问题、是否可以通过以不同的方式配置芯片来反转软件中的极性?

    问题3 -我找不到有关此器件固件更新的任何参考。 我看到、使用 EVM、可以对闪存进行编程、我会将其称为配置或参数数据、而不是固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以如文档中所示连接电路。 电池组配置寄存器中有一个 GNDSEL 位、用于为监测计接地连接选择感测电阻的一侧。 您的负载或充电器将从"系统电源"接地。 此外、请注意、BAT 电压检测的接地连接位于检测电阻器的负载侧、因此由于检测电阻器上的压降、这可能会在电压测量中引入一些误差。 它应该是微不足道的。 另请注意、这是一个简化版原理图、其中缺少一些电容器。 例如、在 Regin 和 REG25上。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忽略了问题2和3。 SRP 必须始终连接到 BAT-、否则会导致监测问题。 您可以通过使用"Programming"屏幕对新 srec 文件进行编程来更新器件上的固件、但尚未对 bq34z100-G1进行任何固件更新。 如果您创建了黄金 srec 并希望将其编程到新器件、也可以使用此屏幕。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我的客户使用的电池组的电压范围为20V-29.2V。 您是否说检测电压(最坏情况下为+/- 120mV)将是误差、20V 时的电压误差为~0.6%(20个中为0.12个)?

    这是适合我的应用的 TI 器件(20V-29.2V、最大电流为30安培、平均电流为5安培)吗?

    关于编程:那么、如果我获取 EV2300 EVM 并将其连接到电路板的 SCL/SDA 引脚、然后我可以使用您的"bq34z100-G1 Battery Management Studio 软件"? 听起来很棒!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、误差将会存在、但无关紧要。 bq34z100-G1应非常适合您的应用。 您可以使用 bqStudio 通过 I2C 接口对器件进行编程。