This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:反激式辅助电源解决方案。

Guru**** 2579815 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, LM5021, UCC28730, UCC28911, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615989/ucc28740-flyback-aux-power-solution

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: LM5021UCC28730UCC28911UCC28C43

大家好、

客户正在为 其 LLC 系统提供反激式辅助电源解决方案。 他们已经使用演示板测试了 UCC28740。 但当我更改为我们的设计时、工作频率较低、输出纹波较高。

他们需要具有 HV 引脚的固定频率反激式控制器。

  • 输入:400Vin
  • 输出:12V/0.3A
  • 纹波:<200mV。
  • 频率:100k

您有没有好的建议? 非常感谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bell
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yunsheng、

    感谢你的帮助。 您是否获得了一些更新?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bell、

    请参阅此 示例。 您可以使用示例链接找到相关电路的 BOM。

    在示例链接中、您将在下面的红色外壳中看到相关电路。 请勿包含突出显示的组件。 前端的大容量电容可以显著降低、本示例中使用的电容为22uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    非常感谢您的反馈。 LM5021似乎是一个很好的解决方案、但它不支持像 UCC28740那样的 HV 700V 启动。
    我们是否有适合此应用的具有固定频率反激式控制器的 HV 启动?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    响铃、

    现在、不是、我们没有像 LM5021这样具有集成 HV 启动功能的固定频率控制器。 UCC28740、UCC28730、UCC28911等具有高压启动功能的器件均为谷底开关和可变频率。

    LM5021和 UCC28C43系列等固定频率控制器以及类似控制器没有 HV 启动。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    非常感谢您的反馈、

    此致、