This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65912:同时控制2个 PMIC

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A, TPS65912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618012/tps65912-control-2-pmic-at-the-same-time

器件型号:TPS65912
主题中讨论的其他器件:TCA9543A

您好:

我想为客户检查控制方法、了解是否可以并行连接控制2个 TPS659122。

我们可以找到该寄存器6.26.2.4.5 I2C_SPI_CFG、如下所示:  

那么、如果我为 U109设置一个地址为00、我是否可以为 U110设置另一个地址为01?  

由于我们发现数据表中的6.22.1 I2C 实现说明  

6.22.1 I 2C 实施

TPS65912x 上有两个 I 2C 接口。

一个专用接口称为通用接口或标准 I 2C 接口、另一个专用于直流/直流转换器上称为 AVS 或 Power-I2C 接口的电压调节。

TPS65912x 具有7位地址、LSB 可由厂家编程。

标准 I2C 接口的器件地址设置为0101101。

AVS-I2C 接口的器件地址设置为0010011。

其他默认地址可根据要求提供。

有关不同设置、请与 TI 联系

其理念如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    如果可以将其中一个 I2C 地址设置为不同的值、则应能够与这两个设备通信。 请注意、为了做到这一点、您需要避免在更改地址时同时写入这两个地址、否则只需更改这两个地址。 这可以通过在另一个关闭时写入其中一个或使用总线开关暂时断开其中一个来完成。

    也就是说、在不更改 PMIC I2C 地址的情况下、只使用总线开关可能是一种更简单的实现方式。 TCA6543A 等器件、您只需告诉它(也可以通过 I2C)您要与两个 TPS659122中的哪一个进行通信。 这将避免 I2C 地址复位的任何风险、并且这两个地址都再次位于旧地址上。

    关于更改工厂设置(即发布一次性可编程的新器件型号)、可以使用价格溢价;如果需要、我建议联系您当地的销售联系人、了解商业案例信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    谢谢! 我收到了客户提供的更新块功能(如附件所示)。 (2个 PCB 使用2个 TCA9543A)  

    希望与您一起检查它是否可行

    需要注意它们的 A0/A1设置配置中的任何一个?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    我认为、您应该只需要在主器件附近(或在两个传感器板之间的一个结点)使用一个 TCA9543A、不过两个也可以使用。  

    我对 TCA9543A 没有任何专业知识、但查看数据表、我可能会怀疑如果您使用其中两个、则需要以不同的方式设置其中的 A0/A1、否则您将遇到与 TPS65912s 相同的 I2C 地址冲突问题。 不过、只需使用一个 TCA9543A 并将一个 TPS65912连接到通道0、另一个连接到通道1即可避免这种情况。