This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:最大输入电压和最小负载下的 LM5046问题

Guru**** 2605405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618367/lm5046-lm5046-issues-at-maximum-input-voltage-and-minimum-load

器件型号:LM5046

我有一位客户遇到了 LM5046的以下问题:

我正在使用 LM5046测试 ZVS 全桥的原型。 除了最大输入电压和最小负载外、所有器件都能正常工作、这是有效输出占空比变为零(电桥两侧同相)的条件。 在这种情况下、控制器在一侧卡在高电平、另一侧卡在低电平时"冻结"。 当变压器饱和时、此状态持续约20us、从而产生巨大的电流尖峰。 此问题似乎与电源组件或布局无关、因为在断开电源组件的情况下也会出现此问题。 输出电压为230V、因此我不使用同步整流器、因此在最小负载下具有非常低的占空比。 如何解决?

 我有原理图和波形、但无法在线发布。 我们可以脱机吗?

 感谢您对此的帮助!

 Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    我已要求我们的一位应用工程师对您的帖子作出响应。 明天他才有机会作出回应。 您是否有器件的生产日期代码?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    我将直接向您发送电子邮件。

    此致

    John