This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:有关 SLUA665子函数的问题

Guru**** 2573775 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618602/bq34z100-question-regarding-slua665-subfunctions

器件型号:BQ34Z100

你(们)好

在 SLUA665中、介绍了如何使用 ROM 模式读取整个器件。
我正在使用具有边界扫描功能的器件、因此必须对 SDA 和 SCL 进行位 bang 处理。

现在我已经算出函数 WriteI2CByte()、 WriteI2CInteger (),但函数 ReadI2CBytArray()和 WriteI2CBytArray()
我很头疼。

您是否在示例中具有这些函数? 因为除了它们的功能之外、SLUA665中也没有提到它。

此致 Sten。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在该文档的第11页上有一个使用 ReadI2CByteArray 命令的示例。 bq34z100-G1网站上还有一个文档、提供了一些在器件中使用命令的高级示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 TEC。

    是文档描述了它的使用、但不描述函数在启动/重新启动 ACK 序列时所做的操作。
    如果我们有一个用于 ReadI2CByteArray 的代码片段、那将非常有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,我没有这个。