This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:bq20z95

Guru**** 2491985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618211/bq20z95-bq20z95

器件型号:BQ20Z95
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

我使用 bqEASY 和 EV2300对 Bq20z95 BMS 进行编程。  出厂规格表中规定了最大充电容量(0x10)和剩余电量(0x11)最大值均为65535 mAh。  速率(0x04)最大值为+/- 32767。  我使用的电池组容量为40000mah。  任何高于32767mAh 的值都会导致运行时错误。  为什么它不接受此器件的 TI 规格表中所述的满量充电??????

我等待您的最佳建议。

Paul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不建议 Impedance Track 监测计的 RM 和 FCC 超过29000mAh、因为固件可能会发生溢出。 您可以使用容量扩展来支持容量超过此值的包。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TEC、您好、衷心感谢您的及时回复。  好的、下一个问题是、我如何以及在哪里实施容量扩展。  

    非常感谢您的最佳建议。

    非常感谢您的参与、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq34z100网站上提供了应用报告容量扩展。 在 TI 网站上搜索 SLUA760。 您可以在案例中使用2倍比例因子、您需要将所有电流和容量数据闪存参数除以2、然后在校准电池组时调节电流。 然后将电流和容量报告为其实际值的1/2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 TEC。
    鉴于34z100是电池组的阻抗跟踪器件、即单个电压检测、我如何使用4芯电池组执行此操作。 我是否将所有4个电压输入校准为实际值的50%? 这对默认的电池化学文件*。dfi 有何影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许我可以将 AH 容量设置为实际值的50%、并将感应电阻器值编辑为实际值的一半、只保留电压、您认为是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不需要对 bq20z95使用电压调节。 只需缩放所有电流和容量值即可。 这是一个演示文稿、虽然对于另一个器件、但也涵盖了该主题。

    e2e.ti.com/.../8407.Gauge-Design-Configurations-for-High-Charge--Discharge-Rate-Applications.pdf