This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:当负载为2A 时、TPS62130A 无法启动、并且没有输出

Guru**** 2492065 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618596/tps62130a-the-tps62130a-cannot-be-started-and-there-have-no-output-when-the-load-is-2a

器件型号:TPS62130A
主题中讨论的其他器件: TPS62135

输入:5-10V

输出:3.3V/2.5A

问题:

         当负载 为2A 时,TPS62130a 无法启动,并且没有输出, 占空比非常小 。 但是、在设置输出后、负载 可以从0-2.5A 变化、tps26130a 的工作 正常

下面是 sch

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信您在本论坛下的下一个主题可能会给出原因。

    这是您的实际系统负载还是电子负载?

    此外、TPS62135/6是不具有此降低电流限制的较新器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电子负载
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、由于它们的运行方式与实际负载不同、因此它们在启动时经常会导致问题。 使用电阻器或您的实际系统负载(MCU 等)重新测试