This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:电流限制低于0.5V

Guru**** 2610855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135, TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616672/tps62130a-current-limit-below-0-5v

器件型号:TPS62130A
主题中讨论的其他器件:TPS62135TPS62130

你(们)好

在数据表中,它被称为:

[只要输出低于大约0.5V、内部就会设置典型值为1.6A 的电流限制。]

降低的电流限制(1.6A 典型值)的变化量是多少?  

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未指定此值、因此我们应假设约为+/- 50%。 这对您的应用很重要吗?

    此外、我们还有更新的 TPS62135/6、它提供更小的解决方案尺寸、更多的功能和更精确的输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我可以再问一个问题吗?
    启动时是否也施加了电流限制(1.6A 典型值)?

    因为 TPS62130在启动时的负载电流会影响该电流限制。

    此致、
    本志本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、第10页对此进行了说明。

    大多数负载在电源电压不足时无法消耗电流。