This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2902:Mathcad 工具下载

Guru**** 2892160 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC29002, UC2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618067/uc2902-mathcad-tool-download

器件型号:UC2902
主题中讨论的其他器件:UCC29002

TI 网站上提供了 UCC29002工具、但没有 UC2902。

MathCAD 2000、用于使用 UCC29002负载共享控制器进行设计

我的客户使用 UC2902 MathCAD 工具。  请帮助!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    UC2902是一款较旧的器件。 为什么您的客户在较新的 UCC29002可用时使用 UC2902、并在中提供了 Mathcad 设计工具来支持设计。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    由于 VDD=15V、UC2902支持20V、UCC29002支持13.5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户4819061:

    UCC29002具有更好的电流感应放大器、可由15V 电源供电。

    该方法如数据表的图5所示

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我是使用 UC2902的人。 在选择负载共享控制器之前、我仔细阅读了规范。 我发现 UCC29002建议的电源电压为13.5V (最大值)、绝对最大电源电压为15V。 我不知道在我的设计中长时间选择 UCC29002是否是个好主意。 因此、我在设计中选择了 UC2902。 我是否仍可以为我的设计选择 UCC29002?

    此外,我担心我的设计,因为我使用降压控制器和变压器作为电源,反馈路径很长,我不确定它是否可以正常工作。 您可以帮助查看我的设计吗? 谢谢。

    BR。
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、
    如果您使用数据表图5所示的简单 NPN 驱动器接口、则可以使用 UCC29002来获得远高于13.5V 的电压。 此图标记为"高电压应用"
    您可以看到发射器(连接到 VADJ)的偏置电压为 VBASE-0.7,VDD 的偏置电压由分压器 RBIAS1和 RBIAS2设置。 这就是 UCC29002看到小于13.5V 输入的方式。
    反馈路径的长度可能不如您想象的那么重要。 重要的路径是负载的连接方式。 每个感应电阻器中的感应电压应足以表示每个模块的实际电流。
    如果您希望向我发送电子邮件、我可以查看您的设计
    johngriffin@ti.com

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢。 我将向您发送一封电子邮件。

    BR。

    弗兰克