This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51362:抖动问题

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618351/tps51362-jitter-issue

器件型号:TPS51362

您好!

        对于 VCCIO、客户使用 TPS51362、发现抖动 在测量上存在一些大问题。 您对此有什么意见吗? 谢谢你。

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试断开 PR80和 PR83。 如果抖动降低、可能是一些噪声进入 VSNS 引脚。 因此、在 VSNS 引脚附近添加一个小电容(0.1uF)来滤除噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vental。

    客户移除了 PR80和 PR83、并在 VSNS 引脚附近添加了一个小电容(0.1uF)、但这种现象并未改善。 那么、是什么原因导致了它呢?? 谢谢。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常情况下、产生大抖动的主要原因是(CSP - CSn)或(CSP - CSn)的压摆率太小或与这些信号耦合的噪声很小。 您可以在数据表中看到图20。
    因此、我建议在之前移除 PR80和 PR83、以避免噪声耦合到(CSP-CSN)产生错误触发。 但它似乎是无用的。
    1、请查看 VSNS、VREF、VSLEW (交流耦合)的波形,以确保它们不会耦合大量噪声(如果存在噪声,请稍微增大电容)。
    2、查看 Vout 的纹波、确保纹波小于15mV、以避免大输出纹波影响 Ton 触发器。
    3、顺便说一下、此问题是否仅发生在重负载中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此处添加更多评论。

        抖动有多大? 放大仅一个脉冲以进行检查。 测试的负载是多少?  

    2、如果您使用遥感、PR74/213应该是虚拟的。 并路由感应器/Vsense 差分线路、使其远离噪声源。  并使 Vref 远离噪声。 您可以检查 Vsense / Vref 是否存在 Vental 提到的噪声耦合。

    此致、

    裕昌