This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tps65530:未使用的通道

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618133/tps65530-unused-channels

器件型号:TPS65530

我只需要使用通道1-4、8。  将不使用通道5、6、7。  为了使通道4正常运行、ENAFE 需要处于高电平、XSLEEPn 也是如此。  是否适合将 VCC5/6/7和 FB 引脚接地?  这是否会导致芯片进入 OCP 模式?  如果是、我是否应该将 FB 引脚设置为适当的 FB 电压(源自 REF)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rolf、


    您是否想展示您根据自己的想法绘制的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件。  可能会在您的响应之前对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您要禁用通道567、只需将 EN7和 EN56接地。 就这些。