This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:TPS61199有8通道,每个 LED 灯串的最大电流为70mA,如果需要更大的驱动电流,我是否可以使用两个 TPS61199通道来驱动一个 LED?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618443/tps61199-the-tps61199-have-8-channel-and-maximum-70ma-for-each-led-string-if-there-is-larger-drive-current-needed-may-i-use-two-tps61199-channel-to-driver-one-led

器件型号:TPS61199
TPS61199有8个通道,每个 LED 灯串的最大电流为70mA,如果需要更大的驱动电流,我是否可以使用两个 TPS61199通道来驱动一个 LED? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    您是对的、您可以将两个通道连接在一起以获得更高的 LED 电流。