This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65262-2跳跃模式

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618293/tps65262-2-skipping-mode

对于为 ADB 设计的 TNR-3770CF 项目、我们使用 TI TPS65262-2RHBR 直流/直流转换器。 默认情况下、它设置为不使用脉冲跳跃模式。

我们的客户要求降低深度待机时的功耗。 由于技术原因(经过设计验证)、我们希望避免永久启用脉冲跳跃模式。

但是、我们的想法是仅在器件进入深度待机模式时启用此模式。

您能否检查并确认模式引脚(#6)可动态更改以启用和禁用脉冲跳跃模式? 下图中的实现示例。

当“DEP_STBY_CTRL_PIO”信号为低电平时—MODE 引脚为“悬空”,当信号为高电平时,晶体管打开,MODE 引脚为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我看不到图片。

    但 根据 您的描述、它可以动态启用和禁用脉冲跳跃模式。