This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53679:关于 VOUT_COMMAND 电阻器。

Guru**** 2603415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617586/tps53679-about-vout_command-resister

器件型号:TPS53679

大家好、

我不了解 VOUT_COMMAND 电阻器。
这是什么? 请告诉我该函数。

电阻器设置为默认值(1.7V)。
因此、我 尝试通过 GUI 更改电阻器值、但我无法更改该值。

我在下面附加了错误消息。

10:26:16.475:TPS53679 @ 88d:Vout_COMMAND [0x21、电源轨#1]:向器件写入1.720V [0x007B]、并且器件已通过 ACKED、
            但写验证回读返回1.700V [0x0079]

此致、
好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho、

    您是否尝试通过 PMBus 或 SVID 总线设置 VOUT? 有一个单独的寄存器告诉器件要侦听哪个总线的 VOUT 变化、看起来像 SVID 总线被选中。

    在 GUI 的静态配置选项卡中、在电压限制下有 SVID_PMBus_SEL 寄存器。 请确保它被设定为01b、以便此部件监听 PMBus 命令。 请参见下面的图片。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Carmen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Carmen San

    感谢您的支持。

    我正在向我的客户询问您的问题、请稍等片刻。

    此致、
    好的