Other Parts Discussed in Thread: TPS65090, TPS54560
主题中讨论的其他器件: TPS54560
我的 TPS65090有问题
从数据表中:
如果最大适配器输出电流不足以为整个系统供电、系统可以
由适配器和电池同时供电。 如果适配器电流受到限制、则为适配器
电压将下降到电池电压电平、电池开关的反向栅极二极管将传导电流。
为了最大程度地减少此运行模式下的损耗、电池开关被打开。 以检测是否仍然存在
交流输入端连接的电源、几个交流电源路径开关每0.5s 关闭一次
毫秒。 当 kΩ 电源路径开关关闭时、VAC 通过一个1k Ω 电阻器放电至 GND。 如果
VACS 处的电压未降至输入 UVLO 阈值电压以下、交流电源路径开关已打开
以允许连接到交流输入的电源再次为系统供电。
问题是、这仅在交流输入完全断开且充电器 IC 没有电容时按预期工作。
如果输入端有任何电容、即使输入端没有电压/功率、系统也会对该电容进行反向供电、 在这10毫秒窗口中、VACS 处的电压不会足够快地下降、因此充电器 IC 将认为连接了有效的交流电源。 然后、该输入将在电容放电后下降(当交流开关闭合时)、该周期将一直持续。
我们的 VSYS 轨上有一个音频放大器、因此在电池备份模式下、我们每0.5秒就会听到一次噪声。
有没有办法解决这个问题? 充电器似乎无法处理输入端的任何电容。 我们有一个降压稳压器为充电器的输入供电、该充电器需要输出电容。
理想情况下、充电器 IC 会等待更长的输入电压轨降至 UVLO 电压、而不是仅10毫秒。