This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:EN 引脚对 GND 短路有风险

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618307/tps61030-en-pin-short-circuit-to-gnd-risk

器件型号:TPS61030

大家好、

我想知道没有电池输入时 TPS61030 EN 引脚到 GND 的阻抗。

我的客户已测试 EN 引脚到 GND 的阻抗很小。 如果 VBAT 和 EN 引脚连接在一起、当电池插入时、可能会有通过 EN 引脚短路的风险。

但是、如果我们先连接电池、然后将 EN 引脚连接到 VBAT、就不会出现问题。

我想知道原因。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是如何测量阻抗的? 从 EN 到 GND 不应存在低阻抗路径。
    如果 EN 连接到 VBAT、您是否看到问题? 因为这样做没有任何问题。
    如果客户有相关问题、请添加一个与 EN 引脚串联的10千欧电阻器。