This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/TPS55340:即使 TPS55340是有效器件,Webench 也不允许我为我的设计选择 TPS55340。

Guru**** 2605995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617505/webench-tools-tps55340-webench-is-not-letting-me-select-the-tps55340-for-my-design-even-though-it-is-a-valid-part

器件型号:TPS55340

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我还记得为什么我一直讨厌 Webench、回到以前它是 Nat Semi 工具的时代。  几天前、我使用 TPS55340创建了升压转换器设计、并生成了相应的设计。  我回到设计中、尝试稍微调整一些设计参数、现在得到的结果是该器件无法使用、因为它不会导致设计稳定。  然后、我返回到原始参数并得到相同的消息。  然后、我尝试直接从数据表的示例中输入设计、但该器件从未列为有效使用的器件。  有时也缺乏相位裕度、有时温升太大。  然后单击8.2.1.2.1部分数据表中的链接,显示“单击 此处”,使用 TPS55340器件并借助 WEBENCHRegistered电源设计器创建定制设计方案。  使用5V 至8V IN、12V 1A OUT 和30C 的默认参数、我点击"Open Design"。  我收到消息"无法使用此器件创建设计"。  然后、我单击"显示未找到器件的原因"按钮、并收到与我的原始设计相同的消息、即"由于相位裕度小于35或大于120、此设计不稳定。  如果我尝试使用链接上方数据表中的表1中的设计、即800mA 时的5V 至12V 输入、24V 输出、TPS55340不会被列为有效器件。  当我搜索找不到此器件的原因时、它在 Comment (注释)字段中显示相同的 Phase Margin (相位裕度)消息。  尽管大约一周前、当 WEBENCH 为我生成了有效设计时、我收到了完整的设计报告、但我一直无法找到 Webench 说此器件适用于的任何设计!  在这里、我有4V 至5V 的输入电压、32V 的输出电流为0.5A。  原始仿真是否错误、我不应该使用此部件、或者是否有人弄乱了程序? 我是否可以更改程序在加载 Webench 时使用的一些默认值、这会导致程序出现这些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将其传递给 Webench 团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS55340可支持5V 至8V IN、12V 1A OUT / 5V 至12V IN、24V OUT、800mA。 此部分的 AE 将在下周回复您。 您还可以寻求有关如何优化控制环路的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢海伦。

    尊敬的 Alan:

    Webench 小组已经被注意到、让我们等待 webench 专家的回应。

    此致、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    对于在 WEBENCH 中设计 TPS55340所带来的不便、深表歉意、感谢您报告了问题的详细信息。

    更改后的设计输入应该仍然有效。 我收到了有关此类问题的类似通知、我已经在研究此问题。 修复程序发布后、我将在此通知您。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    您可以再次尝试您的设计输入吗? 我已发布修复程序。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    模块