This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS55340:WEBENCH 问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617313/webench-tools-tps55340-webench-issue

器件型号:TPS55340

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

为什么 Webench 没有为 TPS55340生成任何解决方案?WEBENCH 有什么问题吗?

2周前我能够生成解决方案。 在过去的一周里,它似乎不起作用。

我想使用该 IC 设计具有以下规格的升压转换器。

VIN = 4至20V

VOUT = 24V

Iout = 0.18A

我非常希望看到 Webench 设计、以便在所需领域和效率方面进行优化。

谢谢、

Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在设计中考虑使用 TPS55340。 我需要将其重新分配给我们的 Webench 组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、

    感谢您指出此问题。 该器件在补偿设计方面存在问题。 一旦修复程序投入生产、我将通知您。 感谢您对此的耐心等待。

    此致、

    模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Amod、

    您是说 Webench 设计存在 TPS55340问题,还是说器件本身存在问题?

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    此问题与 TPS55340的 WEBENCH 代码有关。 器件本身应该能够满足您的输入要求。 WEBENCH 代码修复发布后、我将在此处更新您。

    此致、

    模块  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ajay、

    我已发布修复程序。 如果您遇到任何问题、请再次尝试输入、并告知我。

    此致、
    模块