This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:将 LM3880标志输出拉至 EN 引脚以降低关断电流

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617269/lm3880-pulling-lm3880-flag-outputs-to-en-pin-to-reduce-off-current

器件型号:LM3880

LM3880标志输出是否可以拉至 EN 引脚、以便在关断时通过上拉电阻降低电流消耗?  使用案例是 LM3880持续通电、UC 驱动 EN 引脚以控制子系统的电源。

当 EN=Low 时、FLAG 输出为低电平。

当 EN=High 时、到上拉电阻器的电压随着 EN 信号变为高电平、并且在序列发生器释放它们之前 FLAG 输出保持低电平。  来自驱动 EN 信号的 uC 的输出具有足够的上拉驱动、其电平对于稳压器使能输入和标志输出驱动的 VIH 足够高。  这样做应该会将 LM3880的关断电流降至几乎没有电流。

这是否有任何原因不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可能会忽略您的观点、但 LM3880的电源在哪里?
    谢谢
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我提出的建议。  LM3880保持通电状态、但上拉电阻由启用 LM3880的同一 GPIO 供电。

    谢谢、

    格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    如果 IO 具有足够的 dring 能力和逻辑电平、我看不到它将如何工作。

    为了节省电流、不会节省器件的静态电流。 但它可以节省用于上拉标志的电源上的电流。

    但是、如果 用于 MCU 的电源也支持 LM3880、我看不到它如何节省功耗。

    此致

    Yihe