This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:通过!DISP 引脚退出睡眠模式

Guru**** 2572585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R1, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618120/bq40z50-exiting-sleep-mode-via-the-disp-pin

器件型号:BQ40Z50
Thread 中讨论的其他部件:BQ4050

我们正在评估使用 BQ40Z50的供应商提供的电池组。

如果电池组闲置一段时间(几天)、则现有配置会将其置于睡眠模式。

如果电池组的+/-引脚上施加了电压、电池组将退出睡眠模式、此电压由外部实验室电源验证。

但相关的情形是电池组充电、保持足够长的时间进入睡眠模式、然后在航空公司上携带、并且客户/机场当局想要检查 SOC。

用户可能会通过连接到 BQ40Z50 DISP 引脚的按钮按下充电状态指示、期望 LED 指示充电状态。

但这并不表示充电状态、因为没有 LED 亮起、从而使电池组看起来已放电。

将电池组放在智能充电器上或向+/-施加外部电压可退出睡眠状态、充电状态 LED 再次工作、但航空乘客可能无法使用这些方法。

如果将!DISP 拉为低电平将始终退出睡眠模式, 它将在提供本地唤醒的同时提供睡眠模式的优势。

我在 BQ40Z50中看不到这种配置的方法。

另一个优势是、如果客户想要将睡眠包与仅由电池组供电的便携式设备配合使用、则可以唤醒电池组、然后将其插入。

谢谢、

John Wright

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 bq40z50还是 bq40z50-R1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ40Z50。

    如果提供一些优势、供应商可能愿意使用-R1版本。

    John Wright
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John
    您是指睡眠模式还是关断模式? 我认为 LED 在睡眠模式下仍然可以工作、因为监测计在读取电压和电流时会返回正常模式。 由于轮询序列时间增加、您可能需要按住 DISP 按钮几秒钟。 无需向 P+施加电压即可退出睡眠模式、也无需退出关断模式。 处于关断状态时、器件完全禁用、并且没有可用的功能。 向 P+施加电压是将监测计从关断状态唤醒的唯一选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它处于睡眠模式、因为它几乎已充满电。

    睡眠模式位于"DA 配置" 地址0x4950中、但由于电池组处于密封状态、我无法使用 EV2300读取此信息。

    我假设它处于睡眠模式可能无效。

    根据 bq40Z50技术参考(SLUUA43A.pdf)、在这些条件下退出睡眠模式

    1.电流>配置休眠电流

    2.唤醒比较器跳闸

    3. safetyalert()标志或 PFAlert()标志被置位

    4、SMBus 连接

    5… 系带

    但我没有发现任何迹象表明、在技术参考中按下 !DISP 按钮将使 BQ4050退出睡眠状态。

    我还将我的问题转给了原型电池的制造商、但没有听到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DISP 引脚不是睡眠唤醒标准。 如果您可以使用热敏电阻、则可以检查监测计处于哪种模式。 在正常模式下、您应该会看到每250ms 脉冲一次、在睡眠模式下、每5到20秒脉冲一次、在关断模式下、根本没有脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在不切入电池组的情况下无法接触热敏电阻、因为它既可以通过 EV2300工具进行密封、也可以在塑料盒中进行物理密封。

    我要求供应商提供信息、但他们尚未回复。

    再次感谢大家的建议。