This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2674:LM2674M-5.0/NOPB 赢得#39;t 启动

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618356/lm2674-lm2674m-5-0-nopb-won-t-start-up

器件型号:LM2674

您好!

我有四个板、其中一个板刚刚停止运行。  引脚5未连接、显示0.051V。  我无法测量输出短路、或者由于任何原因、此操作应该停止工作。  我换用了另一个 LM2674的器件并获得相同的结果。  数据表显示、该引脚可保持悬空状态以进行"始终开启"操作。  这是真的吗?  需要关注的其他领域?  电路板上的所有组件看起来都可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送您的原理图和布局。

    确保没有任何东西可以将布局上的引脚5下拉。  故意的组件或短路。

    在存在输入电压的情况下、您应该会在引脚5上看到电压。  尝试拆焊引脚并检查电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试对引脚进行去焊。  运气差。  仍然卡在0.05左右。  还尝试了一个100K 上拉至15V 的电压。  不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很奇怪。  发送您的原理图和布局、我们将查看它。

    您可能有一个坏设备。