This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐合适的解决方案

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618274/recommend-the-right-solution-please

主题中讨论的其他器件:TPS54260BQ25606

大家好、团队、
请帮我们查找具有电源路径的电池充电器。

系统要求:
- Snandalone
-电源路径
- 1节锂离子电池、任意 容量、1A 充电电流

VIN (来自直流/直流 TPS54260)是固定的、可以是4 - 5V
VOUT (sys)应为3.8V 至4.2V
输出电流为2A+
这是 GSM/GPS 模块的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上面显示的电压范围可能会使事情复杂化。 如果您的 VIN 始终高于 Vout、假设您的 VIN 可以设置为5V、那么您只需要一个降压转换器。 如果您确实遇到 VIN=4V 且 Vout 需要4.2V 的情况、我们建议您使用 SEPIC 或降压/升压转换器、这种转换器稍微复杂一些、成本高于降压转换器。 您的实际用例是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、

    Youhao 正确地指出、充电器需要高于4.2V 的输入电压才能为电池充满电。 您还需要 OTG 功能吗? 如果 VBUS 电压至少为~4.5V 或更高、则采用 QFN 封装的 bq25606可能适合您。