This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:在关断状态下施加到 Vbat 的电压

Guru**** 2605975 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618373/bq25890-voltage-applied-to-vbat-in-shutdown-state

器件型号:BQ25890

团队、

有一位客户询问以下问题:

'如果通过一个电阻器(1K 到10K)向 BQ25890的 VBAT 引脚施加~1.5V 电压、是否可以接受? 由于 VBAT 引脚没有建议的最低规格、请告知我们这是否可以接受。 当设备处于关断模式、因此未处于正常运行状态时、将应用此功能。"

这是不是可以对器件执行的操作而不会造成损坏/影响?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carolus、

    只要 VBUS 未通电、我就会发现通过1k 至1k Ω 电阻施加1.5V 电压没有问题。