This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:5.5kw

Guru**** 2572585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A, UCC28180, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618217/ucc29910a-5-5kw

器件型号:UCC29910A
主题中讨论的其他器件: UCC28180UCC28950

尊敬的:

   我的客户希望在5.5kw 的应用中使用 UCC29910A。 我发现它不适合这种情况。  

需求如下:

输入:170V~250V AC

输出:70VDC 70A   (70VDC 可调、电流不能超过70A)

那么、如何进行设计呢?  推荐使用哪种器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    对于类似这样的大功率应用、您将需要一种两级方法。

    第一级将是 PFC 级、推荐使用 UCC28180控制器、然后是 dc/dc 级、推荐使用 UCC28950相移全桥控制器。

    请查看下面的产品网页、这些网页还将指导您进行合适的参考设计。

    www.ti.com/.../UCC28180
    www.ti.com/.../UCC28950

    此致

    Peter