This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 对于这种复杂的设计、您会推荐什么 IC -从2个电源进行电源组合

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617580/what-ic-would-you-recommend-for-this-sophisticated-design---power-combining-from-2-sources

你(们)好 我正在寻求此类设计的帮助:

我的目标是将来自2个来源的能量相结合、例如风能和太阳能。 我不知道有几件事、例如、如果有2个源、这2个转换器的反馈就不会产生什么奇怪的作用?

对于此设计、您可以向我推荐什么 IC? 我想集成度越低、我最好对该电路进行定制、使其正常工作。

如果有人对电源组合有不同的想法、我愿意提供一些提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karlis -感谢您在 TI 的 E2E 论坛上发帖-您能告诉我们您的设计目标是什么输出电压和输出电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好、感谢您的回复!

    目前、电压和电流要求非常广泛。
    输入电压10-50V、输出电压实际上介于10-50V 之间、因为无论如何会有另一个直流/直流。
    每个电源的功率约为50-150W。 组合系统功率应约为200W。
    但所有这些参数都可以根据特定 IC 进行更改。 现在最重要的是将其自身的功率相结合,最重要的是,不仅简单地分担负载,而且两个电源都能以相同的功率工作,例如,一个电源能以20W 的功率工作,而另一个电源能以100W 的功率工作。

    目前,任何建议都是有价值的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Tucs、

    您的输入源、它们是否具有相同的电压电平?

    根据您的拓扑、您需要实现交错全桥正向转换器。

    您可以考虑全桥 LLC 或全桥相移交错、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 输入源是风力涡轮机12或24V 和太阳能电池板、我仍然不知道尺寸、这就是我写入10-50V 的原因。

    感谢这两种拓扑、我将对它们进行检查。 有关这些拓扑使用什么 IC 的任何提示?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tucs、

    我不确定这正是您想要的、但您可以参考:

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我想在 LTSpice 中对这两种类型的电路进行仿真测试,我建议的电路和您建议的第一种电路,但这个 IC pspice 模型似乎是加密的,所以很伤心:/