This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P-Q1:RθJA μ A 和 RθJC μ A 值讨论

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618233/tlv733p-q1-r-ja-and-r-jc-value-discussion

器件型号:TLV733P-Q1

您好、先生、

在 TLV733P-Q1 RθJC 上、RθJA Ω 值小于 RθJC Ω、但通常 RθJA Ω 应高于 Ω。

如果有任何原因、我是否可以向您提供帮助? 还是这是拼写错误?

谢谢、

Patrick。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您的理解是正确的、但在 TLV733P-Q1数据表中有两个值  RθJC Ω; RθJC Ω(顶部)和 RθJC Ω(底部)、其中 RθJC Ω(底部)低于 RθJA Ω。  RθJCs 设计  人员建议在仅使用单个表面进行散热的情况下使用散热器(在具有热裕度的设计中)、这就是为什么我们有两个 μ m、请参阅《半导体和 IC 封装热指标》文档第2.4段以了解更多说明。

    此致、

    Haidar