This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:深度放电测试、BQ-Studio 中的数据采集、记录错误

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618203/bq28z610-deep-discharge-test-data-looging-in-bq-studio-logging-errors

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们的客户正在使用 BQ28Z610、并且即将投入量产。

他在该部件方面面临一些问题。

第一步:可以更改深度放电电压、还有其他方法可以让电池组启动并运行、而不会拆封电池组。

在需要深度放电测试后、对电池组和 CHG_FET_TOGGLE 取消密封

否则、电池组将被永久禁用、这不应太早(或最好永远不会发生):

将2个电池单元放电至~4.4V (临时桥接 FET)后、充电不再工作。

需要在 bqStudio 中取消 PACK 和 CHG_FET_TOGGLE 的密封

必须更改哪种设置才能防止这种情况发生? 欠压限制在哪里?

 

第2次:

BQ-Studio 是否有数据收集和脚本编写接口:

很久以前(~2010)、旧版 EV2300软件有一个脚本接口

https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/49259

遗憾的是,VB6不再支持,这是软件的真正进步,功能更少。

我能否至少在自动启动日志记录的模式下启动 bqstudio?

 

固件:我们尚未对 TI 评估板进行重新编译、仅对 srec 文件进行了读取

从何处获取评估板的默认 srec 内容?

 

我尝试了更新化学(ChemUpdate585.zip)、尽管说过成功、但我最终得到了一个空的化学窗口

>      需要重新安装 bqstudio

 

第三步:数据记录 BQ-Studio:

 

在 BQ-Studio 中、  4个样本的数据记录似乎不可靠

3个样本会产生随机记录错误、所有4个样本都会产生一些数据干扰。

作为参考、我已经连接了 TI bq28z610 EVM、但没有出现日志错误或数据干扰(超过一小时)。

从 EVM2300到电池的连接尽可能短。

非常感谢

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将对此进行研究

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olrik、

    1.客户需要适当配置其欠压设置 ,因为欠压是其电池的安全条件。 它们需要确保电池组可降至每节电池2.2V、然后适当配置欠压阈值和恢复。 请参阅器件的技术参考手册、了解如何配置。

    2.您在上一帖子中引用的 EV2300套件仍然存在、供希望编写自己的代码以使用 lanbview 或所需的任何语言与器件连接的客户使用。 滚动浏览链接、您将在此处看到套件。

    3.将 EV2300上的固件更新为3.1m 或3.1r、以防止出现日志记录问题。 固件更新和以下链接中的说明。

    e2e.ti.com/.../2330.EV2300FWUpdater.zip

    谢谢

    Onyx