This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92661-Q1:MCU CLK

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92661-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617915/tps92661-q1-mcu-clk

器件型号:TPS92661-Q1

下面是有关 TPS92661的问题。 MCU 使用 UART 与 TPS92661通信。 如何 设置 CLK? 使用 PWM? CLK 和 UART 波特率之间的关系是什么? 有人有好的建议吗?  非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在尝试让合适的人为您回答这个问题。 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据器件专家的说法:

    "根据 SPC。 第33页 tps92661-Q1

     

    波特率:

    波特率基于时钟输入、是时钟输入频率的16位(请参阅中的表1)

    一些示例)。 UART 对×的异步 RX 信号使用16 μ s 过采样。

     

    示例:

    8MHz = 500kbps 波特率

     

     

    时钟:

     

    7.4.1.2时钟(CLK 引脚)

    CLK 引脚是主系统时钟的输入。 它也用作 UART 的时间基础

    LED PWM 硬件。 该器件可在高达16MHz 的时钟输入下工作。 时钟速率应为

    根据所需的 UART 位速率进行选择。 时钟可由主器件的 PWM 外设提供

    微控制器或本地振荡器控制。 同一网络上的所有 TPS92661都应共享相同的时钟。"

    此致、

    克林特