This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92074:TPS92074是否适用于直流电源而不是交流电源?

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618155/tps92074-is-tps92074-applicable-with-dc-power-instead-of-ac-power

器件型号:TPS92074

您好、LED 驱动器团队、

我的客户 正在考虑将 直流电源输入(=95VDC+/-10%)下的 TPS92072用于 LED 驱动器。
条件;
    VIN = 95VDC、
    VLED = 72V、
    ILED = 0.18A、
在这种情况下、TPS92074是否 可以驱动 LED?
我想知道数字基准控制输出、也许是关于恒定的、是否会带来问题。

请向我报告、
Matsuro/TIJ CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它可以用作直流/直流转换器。 参照数据表中的表1,您将使用“无 VSEN”方案,这意味着您的 ISNS 峰值调节电压将为(42/127)*1V,即330mV。

    此致、

    克林特