This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:更宽范围的输入和低 IQ 降压转换器

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5165, LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618332/lm5165-wider-range-input-and-low-iq-buck-converter

器件型号:LM5165
主题中讨论的其他器件: LM5166

您好!

我想查看 降压转换器的路线图更新。  

我们知道:

LM5165具有65V 输入电压、100mA 超低 IQ

LM5166、Win 65W、500mA 超低 IQ

TI 的路线图是否计划将 VIN 提高至100V、IQ 降低 约10uA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于这是一个公共论坛、我认为我们无法讨论未来产品的路线图。
    如果您是当前客户、如果您需要有关我们未来产品的更多信息、可以联系我们当地的 FAE。

    谢谢
    -Arief