This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:输出精度

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617450/lm5017-output-accuracy

器件型号:LM5017

您好!

我的客户想知道如何提高 LM5017的输出精度。我想知道如何解决这个问题

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erin、您好!

    我们很乐意为您提供帮助、您能向我提供客户所看到问题的详细信息吗?  如果可能、提供原理图将非常有用。  此外、您能否提供一些关于客户确切看到问题的地方的评论?  例如、是否在加载电源时进行?  客户发现输出电压调节存在什么差异?  

    提前感谢、

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David,

    我的客户发现 LM5017EVM 的线路调节 不满意。 您对此问题有什么好主意吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erin、您好!

    我注意到您安装了 C2? 无需使用 III 型纹波注入来安装此器件。 请将其拆下 C2并重新测试、以查看线路调节是否改善。

    此致、

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    我们删除了 C2,但线路调节没有改善。
    谢谢、致以诚挚的问候
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erin、您好!

    您能否向我提供上述原理图中使用的客户规格和电感器? 您能否详细介绍输出电压变化的程度?  谢谢你。


    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David

    当输入电压从12v 更改为30V 时,LM5017EVM 的输出电压从9.98V 更改为10.5V。 他们希望知道如何将输出电压保持在10.2V 以下。 它们采用220uF 电感器进行 EVM 测试。 他们想知道较小的电感器是否会影响稳定性。

    非常感谢您的善意帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erin、您好!

     

    是的、电感器肯定会。  除了电感器中的纹波电流之外、电感器的 DCR 也会产生影响、因此获得器件型号很有用?    我怀疑您向反馈节点注入了过多纹波电压。  如果您使用的是 Type III、增加 Cr (C6)将减少反馈节点的纹波电压。   减小电感器值将 增大纹波电压。  我不建议增加电感值、而是通过相应地调整 Cr 来减少纹波量。 您可以尝试 C6 = 10nF 吗?

     

    谢谢。

     

    此致、

     

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    非常感谢。我们将 C6更改为10nF、输出精度提高。 但负载瞬态不是很好。 请帮我了解这个问题吗?

    此致、
    Erin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erin、您好!

    您是否有输出电压负载瞬变的示波器图?

    谢谢。

    David。